结果:找到"扬杰科技 超快恢复 极低恢复时间",相关内容1000条
- 快恢复桥的正负极如何判断?
- 快恢复桥由四个快恢复二极管按照桥式排列组成,能够将交流(AC)电源转换为直流(DC)电源。它们之所以被称为“快速恢复”是因为这些二极管在关闭时能够迅速从导通状态恢复到非导通状态,这一特性使得整流桥特别适用于高频率的电源转换。判断正负极的方法1.观察外部标识与大多数电子元件一样,快速恢复整流桥通常会在其外壳上标识有正负极标志。这些标志可能是直接的"+"和"-"符号,或者是通过颜色代码、引脚形状等间接表示。这是最直观、最简单的判断方法。2.数据手册查询如果外观标识不明显或因老化而难以辨认,下一步应查阅元件的数据手册。制造商发布的数据手册中包含了详细的引脚布局图和极性说明,是一种非常可靠的判断来源...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 快恢复桥,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-03 10:05:00
- 整流二极管的代用原则及代用方法
- MDD辰达半导体整流电路故障与检测二极管可用一套方法?整流电路的故障要如何排查和修复?整流电路中主要使用整流二极管,所以整流电路的故障机理与整流二极管相关,对整流电路的故障检修可以采用检测二极管的一套方法。整流电路出故障的根本原因有两个方面:一是外电路对整流二极管的破坏性影响,这不是整流电路本身的故障;二是整流二极管本身的质量问题,由于整流二极管的工作电流比较大,容易出现故障。整流二极管有开路和击穿两个硬性故障,它的软性故障是二极管正向电阻增大和反向电阻减小,工作稳定性差等。整流二极管正向电阻增大后,在整流二极管两端的管压降增大,加到整流电路负载电阻上的直流电压减小,降低了电源电路的直流输出...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超快恢复二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-10-20 17:46:00
- MDD超快恢复二极管产生反向恢复时间的原因是什么呢?
- MDD超快恢复二极管正向导通时非平衡少子的积累现象叫什么呢?MDD超快恢复二极管输入的电压空穴会发生什么变化呢?当二极管外加正向电压时,PN结会变窄,同时多数载流子不断扩散,P区空穴会向N区扩散,N区电子会向P区扩散,且具有相当数量的积累,这些扩散到对方区域的载流子称为非平衡少子。比如从P区扩散到N区的空穴,在N区会建立一定的空穴浓度分布,靠近PN结边缘的浓度最大,离PN结越远的浓度越小,并且正向电流越大,存储的空穴数目就越多,这也正是我们讲扩散电容时说到的现象。我们把正向导通时非平衡少子的积累现象叫做电荷存储效应。当输入电压突然从正向电压变成反向电压时,P区存储的电子和N区存储的空穴不会马...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 超快恢复二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-09-26 10:13:00
- 如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
- 选电流和电压,只要是快恢复二极管都能达到或超过开关电源的工作频率的。现代脉冲电路中大量使用晶体管或二极管作为开关,或者使用主要是由它们构成的逻辑集成电路。而作为开关应用的二极管主要是利用了它的通(电阻很小)、断(电阻很大)特性,即二极管对正向及反向电流表现出的开关作用。二极管和一般开关的不同在于,"开"与"关"由所加电压的极性决定,而且"开"态有微小的压降Vf,"关"态有微小的电流I0。当电压由正向变为反向时,电流并不立刻成为(-I0),而是在一段时间ts内,反向电流始终很大,二极管并不关断。经过ts后,反向电流才逐渐变小,再经过tf时间,二极管的电流才成为(-I0),ts称为储存时间,tf...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 快恢复二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-09-04 09:44:00
- MDD快恢复桥在PD快充电源中的应用
- 随着氮化镓PD快充体积不断优化,对贴片桥堆有了更高的要求,MDD推出高可靠性,小体积、大电流的TTF封装。贴片桥堆产品在市面上常见封装有UMBF、MBF、ABS、MSB、LSB(同行)等等,相比常规贴片封装桥堆,TTF封装可以放置更大的芯片,散热更好。快恢复桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容,达到非常少的谐波振荡产生的效果,从而改善传导效果。TTF封装具有以下优点:1.体积小,散热效果好,最大电流可以做到8A1000V.2.可以直接替换GBU、GBP、GBL等插件整流桥堆,提高生产效率。3.可以不用改版与Z4GP封装、TT封装、LSB封装共用焊盘位置。4.可以改善...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 快恢复桥,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-15 10:18:00
- 快恢复二极管并联应用的均流问题有哪些?
- MDD快恢复二极管在并联电路中的均流时,应该注意什么?这个是很多工程师关心的问题。1.当并联快恢复二极管数很多,在结构上形成分支并联回路时,可以将快恢复二极管按正向压降接近程度分级分组,在可能流过较大电流的支路里,装配正向压降稍大的元件组。2.在快恢复二极管开通前后阳极-阴极间电压较高、开通后电流上升率较大时,常选用开通时间尽量一致的快恢复二极管。但由于快恢复二极管参数可选择的自由度太小,为了经济和维修更换方便,常和电路补偿方法结合使用。采用补偿后能使元件开通时间的分散度在5~6µs左右较合适。补偿方法可以在每个快恢复二极管支路中串入均流电抗器,或者将整流变压器阀侧线圈多分几组,减少每个线圈...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 快恢复二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-11 09:53:00
- MDD快恢复二极管的作用是什么?
- MDD快恢复二极管广泛应用在电子电路中,快恢复二极管也起了特别的作用。对于二极管来说,加在其两端的电压由正向变到反向时,响应时间一般很短,而相反的由反向变正向时其时间相对较长,此即为反向恢复时间,当二极管用做高频整流等时,要求反向恢复时间很短,此时就需要快恢复二极管(FRD),更高的超快恢复二极管(SRD),开关二极管,最快的是肖特基管(其原理不同于以上几个二极管)。快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。快恢复二极管的内部结构与普通PN结二极管...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 超快恢复二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-08 10:12:00
- 防止快恢复二极管炸管措施
- 快恢复二极管击穿后,相当于输出电容并接在变压器次级,这个击穿与输出短路有本质上的不同整流管击穿后相当于短路了变压器副边,最直观的是原边电感量也就没有了(除了极小的漏感)这时候IC的VCC依然存在。于是,原边MOS会在一个周期之内炸掉在输入电压比较高的时候,VCC残留电压可以视为越高,VCC维持时间越长,并且在副边被短路的时候短路电流越大,在输入电压较低的时候,VCC电压相对更低,VCC更快落到UVLO以下。这个是次要,最主要是此时流过MOS的电流减小,所以不一定会炸机而在输出短路时,短路的是输出电容,变压器原边电感量依然存在,此时IC会把duty拉到更大位置,在一个至几个周期就会导致变压器原...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 快恢复二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-09-22 16:52:00
- 扬杰科技FRED超快恢复产品,较低正向压降和极低恢复时间,为优化整流器件而设计
- 一、产品介绍FRED产品是一种为优化整流器性能而设计的超快恢复产品,拥有较低的正向压降和极低的恢复时间,现有的产品分布在200V~600V,5A~20A,具有多种封装类型。二、产品特点工作结温-55℃~150℃反向电压高反向恢复时间短,VF-Qrr动态参数曲线优异软恢复特性强型号丰富具有多种封装类型,种类繁多,满足不同应用需求三、电性参数四、线路应用快恢复产品在PFC升压变换器线路中应用很多,PFC主要有两种工作模式:连续传导模式(CCM)和间断传导模式(DCM),不同模式的区分主要由流入升压电感电流频率决定的DCM:适合中低功率应用,此电路对产品VF比较敏感,推荐使用lowVF系列的产品,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 扬杰科技 超快恢复 极低恢复时间 发帖人:扬杰科技 发帖时间:2020-08-14 11:26:00
- MDD快恢复二极管如何检测好坏?
- 将万用表置于Rx1k挡,测快恢复二极管的正、反向电阻,正向电阻一般为几欧姆,反向电阻为∞,如果测得的阻值均为∞或为0,则表明被测管子损坏。MDD快恢复二极管的对管检测方法与上述方法基本相同,但必须首先确定其共用端是哪个引脚,然后再用上述方法对各个MDD快恢复二极管进行检测。RS3ATHRURS3MSMBG181017.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 二极管 快恢复二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2019-07-19 11:20:00
返回